This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:连接 LVCMOS VCXO。

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM7005-SP, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673510/cdcm7005-interfacing-with-lvcmos-vcxo

器件型号:CDCM7005

我们希望使用 CDCM7005来改善时钟抖动。 评估板(CDCM7005-SP 评估模块) 配置为与 PECL VCO 配合使用、但我们计划使用 LVCMOS 100MHz VCXO。 该板为 VCXO_IN 和 VCXO_IN_N 输入装配了 PECL 端接电阻器(130R 至 Vcc 和82R 至 GND)、并且有一个引脚提供 VBB 以偏置未使用的互补输入。

我的问题是:将 LVCMOS VCXO 连接到 CDCM7005的正确方法是什么?

我计划:

-从 VCXO_IN_N 输入(R31、R36)处的 PCB 上移除终端电阻器。 通过跳线(R28)将输入连接到 VBB 偏置电压。

-从 VCXO_IN 输入端(R38、R43)的 PCB 上移除终端电阻器、移除交流耦合(C17 -跳线0r)。

请分享您的意见。

此致、

F.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Filip、
    感谢您发表您的问题。 我已将您的请求指派给了一位专家、他很快就会回来与您联系。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Filip:

    这是一个好问题。 我怀疑您希望 LVCMOS 上的分压器能够像 PECL 那样移动+/- 800mV、并将每个桥臂上的共模设置为2V。 让我与一位团队成员核实一下、我们会再与您联系。

    感谢您的耐心等待。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filip、

    下面是对 Simon 建议的直观说明。

    • 确保引脚上的信号摆幅降至低于+/- 800mV
    • 互补引脚!VCXO_IN 应偏置为 VCC - 1.3V。为了方便起见、您可以使用 VBB 引脚。 我们建议在 VBB 上放置一个去耦电容器、以保持其稳定。
    • 衰减后的 VCXO 信号应采用交流耦合。 您可以使用100nF 作为起始值。
    • 交流耦合和衰减信号共模 应通过 VBB 接近阈值电压。 您可以保持上拉/下拉端接、也可以使用连接到 VBB 的电阻器进行端接。 这些值取决于 VCXO 的驱动能力。

    此致、

    Patrick