This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:在 DRV 和5s 间隔上固定脉宽100ms

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670151/tpl5111-fix-pulse-width-100ms-on-drv-and-5s-interval

器件型号:TPL5111

您好!

我想将 TPL5111用作一个常见但超低功耗的计时器、例如555。 我希望 DRV 引脚每~5s 保持高电平~100ms。 我想在 DRV 引脚设置为高电平后、使用电阻器和电容器来驱动~100ms 的 DONE 引脚。 这是可行的吗?

此外、TPL555是否有 SPICE 模型?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已通知工程师进行响应。 感谢您的耐心等待。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Puneet、希望很快能听到他/她的声音。 我在 sim 中有一个 RC 晶体管电路、可以实现它、但我认为只有 RC 时更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可行的。 当 DRV 处于活动状态时、如果 DONE 信号输入变为高电平(> 0.7 VDD、持续时间至少100ns)-> DRV 输出将变为低电平/关闭。

    通常,DONE 信号由 MCU 提供 :它表示唤醒后已完成(完成)执行所有任务(现在我准备好进入睡眠状态)。

    TINA 具有555仿真模型。

    此致、
    Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    感谢你的答复。 由于电池寿命的原因、我无法使用正常的555系列。 我的问题实际上是、如果您可以为我提供计算值或建议值、以便仅使用 RC 而不使用晶体管。  

    我想使用它、如下所示、但我不知道完成输入电路和特性以及 DRV 输出电路和特性、不知道我是否会在这个简单的电路中遇到任何问题。 而且、由于生产变量和环境温度、我不知道这些特性中存在多大的偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Erik、

    Q1的基极电流将接近4mA (假设 VBE 为~1V)。 您是否确实需要驱动晶体管并为您的电池供电解决方案充电10uF 电容器?
    通常情况下、TPL 器件驱动一个小型 FET 或 LDO/DC-DC 转换器的使能输入来接通电源。 让我们离线讨论一下、了解有关您要求的更多详细信息。

    此致、
    Siva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siva、

    谢谢、我设法每5秒获得100ms 的脉冲、下面的原理图显示、它运行良好、总 IQ (包括 LDO)为2、5uA: