This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:VCO 校准数据有效期是多少?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673854/lmx2594-what-is-the-vco-calibration-data-validity-period

器件型号:LMX2594

我知道、使用"完全辅助"VCO 校准模式、初步步骤是:

  1. 在无需帮助的情况下将器件编程到所需频率
  2. 回读校准数据(VCO_SEL、VCO_CAPCTRL、VCO_DACISET)
  3. 存储校准数据以供后续在有源占空比中使用

我的问题是:应多久重新运行一次上述过程、即存储的校准数据的有效期是多久? 例如、它是一次性流程、还是应在每个循环通电时重新运行、每周一次、每年一次...?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    我已将您的问题指派给有关此器件的专家、并将很快作出答复。 感谢您的耐心等待。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    这些参数因器件和温度而异。 您应该定期更新这些参数、以便不时保持最佳 VCO 性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的建议。