This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:对参考时钟的损耗或频率范围的耐久性

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/674049/lmk05028-endurance-on-loss-or-frequency-dhange-of-reference-clock

器件型号:LMK05028

您好!

要求是使参考时钟同步、并且同步时钟不会随着参考时钟的损耗或频率的改变而改变。

LMK05028似乎能够 通过保持和失锁功能实现这一点。 我的理解是否正确?

如果是、失锁功能是否支持频率变化更高和更低?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、

    是的、您对保持和检测输入故障以触发保持或切换的能力是正确的。  可对输入故障检测进行编程、以标记振幅损耗、频率超出和/或缺少时钟脉冲或早期时钟脉冲。  在保持模式下、XO 或 TCXO/OCXO 决定输出时钟的保持精度/稳定性。

    Alan