This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:斜升功能问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673514/lmx2492evm-dly-ramp-function-problem

器件型号:LMX2492EVM

您好!

我使用 LMX2492EVM 和 TICS PRO 生成由两个斜坡组成的线性调频脉冲:

  • RAMP0:9300 --> 9350 MHz,100us 期间,
  • RAMP1:9350 --> 9400 MHz,600us 期间,
  • RAMP0等

我使用 TRIG1引脚输出 RAMP0状态(+V 有效;0V 无效)。

正如预期的那样、TRIG1引脚在100us 内生成+V、然后在接下来的600us 内生成0V。  

但是当我检查 RAMP1上的 DLY 函数时,我没有预期的 TRIG1引脚上的斜坡斜率:在100us 内为+V,在接下来的1.2ms 内为0V。

是否有人可以向我解释此功能 DLY?  

提前感谢您、

此致、

纪尧姆·莫基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆

    在 TICSPro 上、您可以将鼠标悬停在任何位上、它将在左下角的内容窗口中告诉您该函数。

    对于该位、它本质上使斜坡的长度加倍。   它所做的是、如果检查此位、则斜坡每两个相位检测器周期计时一次、而不是每两个相位检测器周期计时一次。  在 RAMP_LEN 字不够长的情况下、该选项很有用。

    此致、
    Dean