This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:100MHz 板载振荡器的使用效率

Guru**** 1555210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, TIDA-00626
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/673148/lmx2592-efficiency-of-using-on-board-oscillator-of-100-mhz

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMK61E2TIDA-00626

尊敬的、

我一直致力于 TIDA-00626的参考设计。 其中包括板载振荡器选项以及 LMK61e2选项。 我通过了电阻器来断开 LMK61e2与电路板的连接、并更喜欢使用固定频率振荡器。 使用板载振荡器而不是使用 LMK61E2的效率是多少? 以及我们如何测试我们是否从振荡器引脚获得100MHz 信号。 是否可以在 DSO 或频谱分析仪上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pratik、

    如果您需要100MHz 参考时钟、请使用 XO。 如果您需要156.25MHz 参考时钟、请使用 LMK61e2。 在这两种情况下、您都不需要对基准时钟进行任何编程。
    如果您需要其他频率、请对 LMK61e2进行编程。

    要测试参考时钟的输出、请使用带有良好接地探针的示波器。