This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:无输出

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK01801, LP5900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670897/lmk01801-no-outputs

器件型号:LMK01801
主题中讨论的其他器件: LP5900

您好!

  我有 LMK01801评估板。 我在 CV 模式下从3.3V 线性电源连接了电源。 时钟输入来自波形发生器、波形发生器具有20MHz 正弦波、峰峰值幅度为500mV。

在引脚控制模式下、所有跳线均设置为低电平。 我已验证示波器上的电源电压和输入时钟。 但是、电路板上没有时钟输出。

请建议调试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ojha、

    在 LMK01801评估板中、所有输出均配置为 LVPECL 模式。 请尝试将所有跳线设置为高级引脚控制模式。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试执行此操作、但现在从电源获取的电流非常低(100mA 之前为2A)。 似乎我已经烧坏了一些稳压器。 我切换回引脚控制模式低电平、但来自电源的电流仍然很低。 两种模式下均无时钟输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ojha、

    《LMK01801 EVM 用户指南》

    默认情况下、LMK01801 EVM 直接为 LMK01801供电。 这些 LDO 被旁路掉。 因此、如果 VCC SMA 连接器或备用连接器上的高电压超过3.6V、则 LMK01801可能会烧坏。

    2A 也是异常电流。 当在 LMK01801上打开所有功能和输出 LVPECL 时、包括 LVPECL 外部偏置电阻器在内的电流约为640mA。 2A 过大。 确保 EVM 上没有短路、并且 LMK01801上的 VCC 引脚可以达到3.3V。 如果进入 LMK01801的电源大约为2A * 3.3V、则芯片损坏。

    尝试在 TI.com 上应用新的 LMK01801样片并重新编号。 请注意在 EVM 上应用3.3V VCC。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复、我也会尝试这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我已更改 LM01801 IC。 在高引脚配置中连接电路板后、它将获取~150mA 的电流。 但我仍然没有获得任何时钟输出。

    请建议进一步的调试方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ojha、
    熟悉 LMK01801 EVM 的美国团队将继续为您提供支持。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ojha、

    我今天在工作台上为 LMK01801EVM 加电、并且能够观察时钟输出。 测试条件为:

    • VCC = 3.3V
    • CLKin0*= 20MHz @ 500mVpp (50 Ω 输出阻抗)
    • EN_PIN_CTRL = Type0 = Type1 = Type2 =高电平
    • DivVal0 = DivVal1 = DivVal2 =低电平

    在这些测试条件下、我观察到输入 VCC 的电源电流为640mA。

    板载稳压器可能已损坏。 您能否检查测试点 LDO_LP5900处的电压并确认测量3.3V? 如果没有、则需要更换 LP5900SD-3.3 (U302)

    此致、
    通道