This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595某些输出频率接近杂散

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/672984/lmx2595evm-lmx2595-certain-output-frequencies-close-in-spurs

器件型号:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在使用 TICS Pro 来控制 LMX2595,并且遇到了一个问题,我希望您能帮助我:

问题:

在某些输出频率下、尤其是在使用小数时、根据所选调制器的阶数、可以看到近端杂散及其严重程度。

您是否有任何建议可从载波移除10MHz 偏移范围内的近端杂散?

 

示例:

7500.2MHz VCO 输出

一阶调制器  

频谱和相位噪声

二阶调制器

频谱和相位噪声

 

三阶调制器

频谱和相位噪声

 

 

*备注:

阶和三阶调制器产生非常糟糕的相位噪声。

-虽然二阶调制器可提供更好的性能,但杂散仍存在

-在7500MHz 或未使用分次的整数频率下不会出现此问题

 

在7500MHz 时通过 VCO 实现

一阶调制器

 

二阶调制器

 

三阶调制器  

相位噪声测量

 

您是否有任何建议可从载波移除10MHz 偏移范围内的近端杂散?

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Data.docx

    插入文件

    器件型号: LMX2595EVM

    尊敬的 TI 专家:

    我目前正在使用 TICS Pro 来控制 LMX2595 ,并且遇到了一个问题,我希望您能帮助我:

    问题:

    在某些输出频率下、尤其是在使用小数时、根据所选调制器的阶数、可以看到近端杂散及其严重程度。

    您是否有任何建议可从载波移除10MHz 偏移范围内的近端杂散?

     

    示例:

    7500.2MHz VCO 输出

    一阶调制器  

    频谱和相位噪声

    二阶调制器

    频谱和相位噪声

     

    三阶调制器

    频谱和相位噪声

     

     

    *备注:

    阶和三阶调制器产生非常糟糕的相位噪声。

    -虽然二阶调制器可提供更好的性能,但杂散仍存在

    -在7500MHz 或未使用分次的整数频率下不会出现此问题

     

    在7500MHz 时通过 VCO 实现

    一阶调制器

     

    二阶调制器

     

    三阶调制器  

    相位噪声测量

     

    您是否有任何建议可从载波移除10MHz 偏移范围内的近端杂散?

    谢谢、

    BR、

    请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的教我:

    您在问题中放置的所有图片都不可见。 我们可以回答您的问题、但如果您可以上传图片、将会有所帮助。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、

    这些图片会很有用、但您还可以执行以下其他操作:
    请务必访问 www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW、查看我们的 PLLatinum Sim 软件
    2.您可以在 www.ti.com/.../PLL_Book 上查看我们的在线 PLL 手册,该手册深入讨论了 PLL 和分数冲刺

    对于 LMX2594 EVM、它具有非常宽的环路带宽、可针对整数通道实现最佳抖动/EVM。 由于带宽越宽、小数杂散的偏移就越大、您可能会看到一些杂散。 因此、需要考虑的一些事项包括:

    降低环路带宽、以实现更好的杂散衰减
    2.使用上面的工具更好地了解杂散的行为方式。
    3.如果使用200MHz 相位检测器频率,可能是因为 N 分频器较低,所以杂散较高。 这可能是二阶更佳的原因。 此外、请确保在 TICSPRO 中正确设置 PFD_DLY_SEL。 框将变为橙色以提醒您;如果您忽略这些警告、则可能会影响执行、效果。
    4.如果使用您自己的基准、更高的频率和更高的压摆率更适合杂散。

    此致、
    Dean