This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328EVM:原理图上的跳线3

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03328EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/672800/lmk03328evm-jumper-3-on-schematic

器件型号:LMK03328EVM

尊敬的技术支持团队:

我对 LMK03328EVM 的原理图有疑问。

跳线3 (J3)的标签引脚显示"1=3.3V"。

根据数据表的表2、此引脚用于5V。

是拼写错误吗?  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    接头 J3是 J1和 J2的备用电源连接器。 如果您使用板载稳压器、则可以为 EXTVDD 和 EXTVDDO 提供5V 电压。 如果您不使用板载稳压器、请将3.3V 应用于 EXTVDD、并将1.8V/2.5V/3.3V 应用于 EXTVDDO。

    此致、
    通道