This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1102:搜索频率转换器的解决方案

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102, CDCM7005, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/672418/cdclvc1102-searching-the-solution-for-frequency-translator

器件型号:CDCLVC1102.
主题中讨论的其他器件: CDCM7005CDCE62002

您好!

我们希望使用 FX-700 (频率转换器)作为竞争对手的解决方案

我只能按照 Webench 的建议找到时钟缓冲器解决方案、我们是否有更好的时钟缓冲器解决方案?

应用:使用的以太网交换机/路由器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay
    CDCLVC1102是一个普通缓冲器。 我们没有完全相同的部分。 输入/输出频率是多少?抖动规格是多少? 我们可能会根据该结果找到替代器件。
    此致
    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Puneet:

    主要技术规格已知:10MHz 输入和10MHz 输出、抖动技术规格 rms:4.7ps (典型值);峰值/峰值:44ps (典型值)

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、
    是否还需要抖动消除?
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Puneet:

    如果我们具有此功能、那就好了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不需要抖动消除、则可以使用 CDCLVC1102、如果需要、则使用 CDCE62002或 CDCM7005。
    此致
    Puneet