请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 大家好、
使用倍频器时、我有两个问题。
Q1)。 我们是否仍可以将倍频器与输入时钟一起使用,而输入时钟的占空比失真要比0.5%还要差?
Q2)。 为了抑制这种杂散、您使用 R3和 C3意味着什么? 我认为您需要拧紧环路带宽。 为什么不使用外部 R、C 组件? R3和 C3就足够了?
我相信、如果占空比不是50%、则双倍时钟会有更不稳定的时钟。 因此、它似乎有毛刺。
此致、
Kawai