This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:寄存器编程过程:允许写入哪个寄存器?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/672435/lmk03328-register-programming-procedure-which-register-are-allowed-to-write

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:CODELOADER

大家好、

使用 CodeLoader4进行设计后、可以在"Register"选项卡中看到寄存器信息、并转储所有数据。

[问题]
我们能否将转储文本文件中显示的所有数据从 R0写入 R173?

我想知道我们是否可以通过写只读位或保留位。
-仅访问转储数据中显示的寄存器。

如果有任何限制、请告知我们。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、
    您在 Codeloader 或 TICS Pro 文件中找到的所有数据都可以写入器件。 当您想节省传输时间时、可以省略只读寄存器。
    Codeloader 和 TICS Pro 将设置保留位的建议值。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick San、

    感谢您的信息。

    因此、当从 CPU 或 FPGA 进行编程时、我将告诉客户将 R0到 R173的所有数据写入、这些数据显示在"Registers"选项卡或寄存器导出文本文件中。

    此致、
    Kawai