This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:MODE PLL2:外部 VCO、是否禁用了 int VCO?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671764/lmk04906-mode-pll2-ext-vco-int-vco-disabled

器件型号:LMK04906
大家好、 我们在"PLL2、外部"模式下运行 LMK04906 VCO"与外部 VCO。 我们在时钟输出的相位噪声中控制一条干扰线、该干扰线似乎来自 LMK04906的内部 VCO。 我们已经检查了所有其他可能的源(直流/直流转换器、微控制器等)。 当选择外部 VCO 的模式时、内部 VCO 是否真的断电? 还是仍然可以自由运行。 我们想知道、内部多路复用器是否具有有限的隔离...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、
    如果您选择外部 VCO 模式、内部 VCO 将断电。 外部 VCO 环境非常敏感。 任何耦合都将显示为杂散。 如果您发布了原理图、布局和器件配置、我们可以查看。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想发布它、但我不知道如何发布图片/屏幕截图...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请通过 clock_support@list.ti.com 向我发送您的屏幕截图、我们将为您提供相关帮助。
    我现在要关闭这个线程。
    此致
    Puneet