This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:推荐的 EEPROM 过程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671487/cdci6214-recommended-eeprom-procedure

主题中讨论的其他器件:CDCI6214

Stan、Patrick、您好!

SETP1 RESETN 0
SETP2 RESETN 1.
SETP3通过浮动基准电压和 eepromsel  将器件置于降压模块中
SETP4以0x44到0x00的降序对寄存器地址进行编程、包括所有寄存器地址

接下来执行哪种操作可以使芯片正常 工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我可以自由地将您的问题拆分为新的主题。

    当您有新装置时、有两种方法可以将其重新编程到您所需的配置:

    a)在"回退"模式下启动设备、以便 I2C 接口处于活动状态、并且您可以根据自己的要求覆盖 EEPROM 内容。 重启电源后、从 EEPROM 加载新配置、您就可以"正常运行"了。

    b)默认情况下、器件随附"PAGE 0"配置、禁用 I2C、"PAGE 1"配置、I2C 处于活动状态。 因此、您必须在"page 1"中打开设备电源、才能覆盖默认配置。

    CDCI6214、默认配置
    REFSEL EEPROMSEL 已选择配置 I2C 可用
    VDDREF/2 VDDREF/2 下降 是的
    VDDREF 或 GND GND 第0页
    VDDREF 或 GND VDDREF 第1页 是的

    建议的序列、在回退模式下进行 EEPROM 编程

    1. VDDREF 电源仍然关闭、RESETN=GND、REFSEL=开路、EEPROMSEL =开路(三态微控制器引脚)
    2. 当 RESETN = GND 时、使能电源 VDDREF 在工作范围(1.8V 或2.5V 或3.3+/-5%)内稳定
    3. 中断复位和释放至高逻辑电平、RESETN = VDDREF、REFSEL 和 EEPROMSEL 未主动驱动(将使用内部分压器默认为 VDDREF/2)
    4. 使用从地址0x74开始 I2C 通信。 器件 ACK 传输。
    5. 可以在回退模式下进行功能交叉检查、以确认新的 PLL 配置有效并生成预期输出。 向器件写入自定义配置、并通过发送 recal=1手动校准 VCO 以查看 PLL 输出。
    6. 可以使用数据表中描述的"寄存器提交"或"EEPROM 直接访问"流程来覆盖 EEPROM (修订版 A 中的第8.5.2节)。
    7. VDDREF 的下电上电并应用有效的 REFSEL 和 EEPROMSEL 逻辑电平将从 EEPROM 加载新的定制配置。

    建议的序列、正常工作中的 EEPROM 编程、第1页

    1. VDDREF 电源仍然关闭、RESETN=GND、准备驱动 REFSEL= VDDREF 或 GND、EEPROMSEL = VDDREF
    2. 当 RESETN = GND 时、使能电源 VDDREF 在工作范围(1.8V 或2.5V 或3.3+/-5%)内稳定
    3. 中断复位和释放至高逻辑电平、RESETN = VDDREF、REFSEL 处于有效逻辑低电平或高电平、而 EEPROMSEL 处于逻辑高电平。
      1. 如果提供的基准频率为25MHz 或接近25MHz、输出可能会开始驱动100MHz 时钟。
    4. 使用从地址0x76开始 I2C 通信。 器件 ACK 传输。
    5. 可以使用数据表中描述的"寄存器提交"或"EEPROM 直接访问"流程来覆盖 EEPROM (修订版 A 中的第8.5.2节)。
    6. VDDREF 的下电上电并应用有效的 REFSEL 和 EEPROMSEL 逻辑电平将从 EEPROM 加载新的定制配置。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Patrick

    建议的序列、在回退模式下进行 EEPROM 编程

    1. VDDREF 电源仍然关闭、RESETN=GND、REFSEL=开路、EEPROMSEL =开路(三态微控制器引脚)
    2. 当 RESETN = GND 时、使能电源 VDDREF 在工作范围(1.8V 或2.5V 或3.3+/-5%)内稳定
    3. 中断复位和释放至高逻辑电平、RESETN = VDDREF、REFSEL 和 EEPROMSEL 未主动驱动(将使用内部分压器默认为 VDDREF/2)
    4. 使用从地址0x74开始 I2C 通信。 器件 ACK 传输。
    5. 可以在回退模式下进行功能交叉检查、以确认新的 PLL 配置有效并生成预期输出。 向器件写入自定义配置、并通过发送 recal=1手动校准 VCO 以查看 PLL 输出。

    我完成 了5个步骤 PLL 被锁定 但 没有时钟输出   

    然后我手动 创建同步脉冲 、但 没有时钟输出 也是???μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、
    您能否提供有关您的应用程序设置的更多详细信息?
    您的输入基准是什么?您是如何终止输出的?
    当您采用降压模式默认值时、输出需要看到100欧姆的差分端接电阻。 您还可以进行交流耦合、然后使用50欧姆的示波器来查看时钟切换。
    您是否尝试将输出类型切换到 LVCMOS 以避免依赖于输出端接?

    此致、
    Patrick