This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2492:需要一个能够在300MHz 至700MHz 范围内运行的 FMCW PLL。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671891/webench-tools-lmx2492-need-an-fmcw-pll-capable-of-operating-from-300mhz-through-700mhz

器件型号:LMX2492
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好。

我正在尝试将2492用作 FMCW 频率源、以在300MHz 至700MHz 的锯齿波模式下控制 VCO。  该器件的标称工作频率为500MHz、但我能够使其在低至400MHz 的频率下工作。  您能否建议使用替代合成器芯片?  您认为我可以使用二次谐波锁定吗?  iE 600MHz 至1400MHz?

非常感谢您的帮助。

Jim

858 204 9422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    在低于500MHz 的频率下运行并不安全、因为我们无法保证它能够正常工作。 此外、我们还有一分钟的时间 n 数据表中第8.3.4节所示的分频器要求、因此 Fin 不能太小。
    简单地使用二次谐波可能无法正常工作。 首先、LMX2492的信号强度可能太小。 其次、300MHz 的二次谐波落入基频带、您不能使用简单的高通滤波器来分离基频和谐波信号。 我想您最终可能需要一个设计良好的倍频器。
    此外、VCO 的 Kvco 是什么? 我认为您需要大于5V 的电荷泵电压来调节 VCO 的400MHz 范围。 这意味着您需要使用有源环路滤波器。
    目前、我们没有支持自动频率斜升至500MHz 以下的芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    较低的规格有很大的裕度、它考虑了过程、电压和温度变化、因此它不会让我惊讶地发现它在300MHz 下工作。 话虽如此、该规格为500MHz。

    如果您需要较低的频率、可以考虑 LMX2491、它是较低频率版本、但它的规格也较低、为500MHz。 为了满足该规格、我会考虑使用频率更高的 VCO 除以2。 将更高的频率发送到我们的芯片、并将2分频发送到您的芯片。 这实际上也可以提高性能。 一些硅 VCO 包括2分频。 我们面临的挑战是寻找一个能够调整如此宽范围(大于2倍)的 VCO。

    此致、
    Dean