请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2492 Thread 中讨论的其他器件: LMX2491
工具/软件:WEBENCH设计工具
你好。
我正在尝试将2492用作 FMCW 频率源、以在300MHz 至700MHz 的锯齿波模式下控制 VCO。 该器件的标称工作频率为500MHz、但我能够使其在低至400MHz 的频率下工作。 您能否建议使用替代合成器芯片? 您认为我可以使用二次谐波锁定吗? iE 600MHz 至1400MHz?
非常感谢您的帮助。
Jim
858 204 9422