This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:I2S 时钟缓冲器

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671678/cdclvc1108-i2s-clock-buffer

器件型号:CDCLVC1108

你(们)好,先生  

我们是否有可用于 I2S 应用或 CDCLVC1108的任何解决方案  

我们的请求是1到8 (由于 I2S 有3个信号、所以如果有3到24个信号、就会更好)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    计时部件仅具有1:X 缓冲器。 这意味着单个输入频率和该输入的多个输出。 我们确实有一些2:X 缓冲器、但它们不是 LVCMOS。
    当您在同一封装中寻找多个独立的缓冲器时、您必须搜索 SN74... 接口组中的器件型号。 它们具有这些类型的器件。

    此致、
    Patrick