This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:LMK04906 -如何通过系统主机进行编程?

Guru**** 2559110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670156/lmk04906-lmk04906---how-to-do-the-programming-through-system-host

器件型号:LMK04906

尊敬的 E2E:

看起来客户需要执行 GPIO-SPI 位带才能实现、 我们是否在 Linux 上有任何现有的 R/W 函数代码供客户研究?   

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    当我正确理解时、您是否在 Linux 环境中查找要重复使用的示例代码?
    我们没有准备好代码。

    您的客户使用哪种主机 CPU? 也许我们可以重新定向到另一个 E2E 论坛?

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    由于原理图是保密的、如何进入私有 E2E 页面?

    让我附加配置代码 first.e2e.ti.com/.../LMK04906_5F00_100M-VCXO_5F00_156M25_5F00_with-enabling-1st-PLL-loop_5F00_Setting-file.7z

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    没有专用 E2E。 请将您的机密资料发送至以下电子邮件列表、以供我注意。

    谢谢!

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您是否向列表发送了内容?
    您的设备配置似乎正常。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、
    尚未发送。
    客户端的问题是如何使其主机器件将配置写入 LMK04906 thurgh UWire 接口。
    他们要求提供示例代码以供参考、然后可以遵循其格式和代码时序。 只需将设置值放入寄存器和数据空白。
    我还有另一封电子邮件要和 Timothy 和 Madhu 一起工作。 我将在该循环中循环您。

    BR、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    然后、让我关闭线程。 我想我们必须单独处理示例代码。
    此致、
    Patrick