This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:在 DAC38RF8xEVM 板中对 LMK04828进行编程

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670240/lmk04828-program-lmk04828-in-dac38rf8xevm-board

器件型号:LMK04828

以使用 DAC38RF8xEVM 板初始化项目。 DAC38RF8x GUI 软件演示了如何在电路板上配置 DAC 和 LMK。 GUI 正在对板载 FTDI USB 器件进行编程(通过 FT 支持的 D2xxx API 库)、然后通过 SPI 对 DAC 和 LMK 进行编程。 我已通过 FT MPSSE 模式成功与 DAC 通信。 由于电路板上的硬件布线映射、我必须使用位中止模式(异步)通过 FT 对 LMK 进行编程。 对寄存器的所有写入看起来都正常、但无法读回寄存器数据、当然、如果无法读回、则无法证明写入正确。 在继续之前、如果本组中的任何人在熟悉  DAC38RF8xEVM 和 GUI 软件时会有所帮助、我需要配置以下内容、

如果原理图/数据表显示 LMK04828没有专用的 SPI SDO 引脚、如果有、它与 RESET 引脚共享。 这就是为什么我认为 LMK 默认使用3线模式或由 FT 配置的原因。 从 LMK 到 FT 的数据也是通过 LMK SDIO 引脚读回的。 我希望有人知道这一点可以确认。 或者解释为什么我在这个电路板上不可能使用4线 SPI。 因此、我可以相应地进行编程。   

此外、对于3线制或4线制情况、需要配置 LMK 寄存器以使 SPI 正常工作吗? 尤其是对于3线制情况、我到目前为止未能读回数据。 已附加快照、以显示所有位感叹号信号均正确、但在读取寄存器0x04时、不会在 FT MOSI 线路(连接到 LMK SDIO 引脚)上显示3线模式情况下的数据。

我会提供更多信息、但要从这个新主题开始、而是让它易于理解。

谢谢、

切斯特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chester Lu、
    感谢您的联系、我也指派了您的请求专家。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人可以查看并帮助我解决这个话题、甚至可以提出一些建议和讨论、谢谢。

    切斯特