This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V1F:关于 CDCM6208 EVM 软件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670815/cdcm6208v1f-about-cdcm6208-evm-software

器件型号:CDCM6208V1F
主题中讨论的其他器件:CDCM6208

您好!

客户需要创建以下频率。 我仿真了 CDCM6208 EVM GUI。 但是、频率规划器无法生成整数分频器和 LVCMOS 计划。 请查找附件。 这是软件错误吗?

输入频率:161.1328125MHz

输出频率:12.96MHz/LVCMOS

此致、

Toshiyukie2e.ti.com/.../CDCM6208_5F00_Settings_2800_1_2900_.inie2e.ti.com/.../CDCM6208_5F00_Settings_5F00_frequency-plan.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、敏雪-圣、
    这两个设置都是整数设置。 一种是使用 Fvco/49、另一种是使用 Fvco/48。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Puneet-San、您好!

    在抖动等方面、哪一种更好的 Fvco/49或 Fvco/48? 为什么频率规划器不创建 Fvco/49计划?

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、敏雪-圣、
    PLL PFD 应以可能的最高频率运行、以获得更好的性能。 Fvco/48设置具有更高的 PFD 频率、这就是频率规划器工具使用 Fvco/48创建设置的原因。
    此致
    Puneet