This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028EVM:LMK05028EVM

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668869/lmk05028evm-lmk05028evm

器件型号:LMK05028EVM
主题中讨论的其他器件:LMK05028

  尊敬的先生:

我获得了 TI LMK05028 EVA 板、并尝试使用 PC、函数发生器、频率计数器进行操作。

但我发现了一个问题‘D12/D13、D8、D9 LED 仍然亮起、即使我将2.048MHz CMOS 连接到 IN0、IN1、IN2、IN3之一。  

 

 

 软件上确认了 USB 连接(PC 到电路板)。

 

 请告知以下3点。

 

 Q1 如何关闭 LED D12/D13、D8/D9?                    第1页  

 Q2 、我想使用外部 TCXO、OCXO。 如何设置跳线?    第2页

 Q3 Pleasee 建议电路连接。    第3页

   此致、

  

e2e.ti.com/.../LMK05028-EVM-.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    我们收到了您的问题、谢谢。 我将您的问题分配给了从事 LMK05028工作的工程师。

    感谢您的耐心等待、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的默认器件配置预期25MHz 时钟输入、而不是2.048MHz。  EVM 用户指南的表1显示了默认配置:  

    您将需要使用 TICS Pro 加载新的配置文件。  我将通过电子邮件跟进、以帮助您完成此操作。

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com、以便我们可以就特定的配置详细信息与您联系。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给 Q2建议吗? I 清洗 Q1、Q3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCXO 输入可由外部单端时钟源(最大摆幅为1.3Vpp)通过 SMA 输入端口 J12进行驱动。

    当使用外部 SMA 输入路径或器件配置中未使用 TCXO 输入时、板载 TCXO 应通过 JP4 (连接引脚2-3)断电。   

    有关更多详细信息、请参阅 EVM 用户指南第3.3节和图5。

    此致、
    Alan