This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62002:外部环路滤波器组件选择

Guru**** 2961970 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/671155/cdce62002-external-loop-filter-component-selection

器件型号:CDCE62002

我目前正在尝试选择外部环路滤波器的值、但不确定应该使用哪种工具? 与 CDCE62002 GUI 应用相比、TI webench 工具似乎允许更多参数设置。 要使用的最佳工具是什么?

在 GUI 应用中、如果多个设置都正常、如何选择最优电荷泵电流和环路滤波器带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    要开始调试、请采用 GUI 建议的设置。 带宽(BW)是环路滤波器的最关键参数。 您可以从3mA、159.154kHz 设置开始。 最佳设置取决于 CDCE62002输入基准相位噪声。 较差的基准需要较窄的 BW、而较好的基准可能具有较宽的 BW。
    对于 ICP、较大的值可以减少 PLL 产生的噪声、但杂散可能更大。
    值越小、PLL 噪声贡献就越大、但杂散更少。 请按最终测量结果对其进行折衷。

    Webench 提供了更灵活的设置或解决方案。 如果 GUI 设置无法获得良好结果或具有足够抖动裕度的时钟、我们将使用 Webench 来查找问题和解决方案。 如果您已经测量了基准时钟相位噪声、则可以将结果输入 webench 进行仿真、找到"Enter Custom Phase Noise for Reference or VCO/VCXO"按钮。 那么仿真结果将非常接近实际器件输出。

    此致、
    肖恩