This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2EVM:输出频率不正确

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670987/cdcm6208v2evm-incorrect-output-frequency

器件型号:CDCM6208V2EVM

尊敬的 TI:

我在频谱分析仪上查看 EVM 的输出。 使用默认硬件设置和 GUI。
所需的输出和测得的输出不匹配。 测得的输出比所需的输出高大约+22至+25MHz。

因此、输出200MHz 时、我看到频谱分析仪上的频率为245MHz。  

我附加了一些映像和 Settings.in

我似乎不能弄清楚到底发生了什么错误。

此致、

Shadi

寄存器0:01B9
寄存器1:0000
寄存器2:001D
寄存器3:08F4
寄存器4:30EC
寄存器5:0000
寄存器6:0000
寄存器7:0022
寄存器8:0002
寄存器9:0000
寄存器10:0000
寄存器11:0000
寄存器12:0000
寄存器13:0000
寄存器14:0000
寄存器15:0000
寄存器16:0000
寄存器17:0000
寄存器18:0000
寄存器19:0000
寄存器20:0000
寄存器21:0001
寄存器40:000a
输入:
一次侧输入频率:25
二次侧输入频率:25
版本2
C1:0
R2:0
C2:0
R3:0
C3:0
电荷泵:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、
    似乎您仍然有一个具有 CDCM6208V2的默认 EVM。 我们在 SEC_REF 输入端提供了一个30.72MHz 晶体。

    使用您的配置、它将尝试获取3.68GHz VCO 频率、该频率大致转换为您正在测量的245MHz。

    将反馈分压器从30更新为25 (执行此操作后、按下 GUI 中的校准按钮)。
    这样、器件应该能够校准和锁定 PLL。 您的输出将为204.8MHz。

    要么您必须将晶体重新设计为25MHz 或50MHz 模型。 然后您可以选择3GHz VCO 频率。 或者周围有信号发生器或任意信号发生器。 然后、您可以将25MHz 的频率馈送到 PRI_REF SMA、并从此处继续。 (如果您不应该提供此功能、则可以为 VDD_PRI 和 VDD_SEC 提供3.3V 电压 然后使用频谱分析仪的10MHz LVTTL 基准、并在 PRI_REF 输入上使用该基准。 -> 75的反馈)
     
    请告诉我、这对我有何帮助。

    此致、
    Patrick