This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:如何通过 i2c 成功配置 EEPROM?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670804/lmk03318-how-could-i-configure-eeprom-via-i2c-successfully

器件型号:LMK03318

您好!  

我参考文档通过 i2c 写入 SRAM 和 EEPROM、  

在写入 SRAM 中、看起来不错。 当我写入 EEPROM 时、它具有奇怪的状态。

我执行第3步和第5步以进行如下检查:

3.向 R137.0写入1。 这会将整个 SRAM 内容编程到 EEPROM 中。 完成后、将显示中的内容
R136将递增1。 R136包含 EEPROM 编程周期的总数
已成功完成。

4.将0x00写入 R144以防止 EEPROM 意外编程。

5.如果 EEPROM 写入不成功、R137.5的回读会导致1。 在这种情况下、器件将不会
正常工作、将被锁定。 要解锁器件以实现正确操作、请写入一个新的 EEPROM
应启动并成功完成序列。

第3步:我看到 R136递增1。

第5步:我看到 R137.5没有产生1、因此我相信 它是成功的。  

奇怪的状态如下所示:

因为我为时钟生成向 EEPROM 配置了错误的值、所以无法通过 PCIe 找到 MAC 器件。

但是、当我"下电上电"时、通过 PCIe 找到 MAC 器件仍然是正常的。

它表示我未 成功配置到 EEPROM、但步骤5仍然成功完成。

你有什么想法吗?

此致

瑞红太阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruihong、
    您的请求将被指派给一位专家、他很快就会回来。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何特意"为 EEPROM 配置错误的值"?  您正尝试通过这种方式来实现什么目标?

    当您使用设置了 NVMAUTOCRC 位对 EEPROM 进行编程时、器件会自动计算 NVM 数据中的 CRC 值。  因此、除非在对 EEPROM 进行编程之前有意清除 NVMAUTOCRC 位、否则不应按照使用的步骤将 EEPROM 的值设置为错误。

    Alan