This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟设计工具在加载程序状态时崩溃。 操作系统为 Win7 SP1 64位。

Guru**** 2554230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670339/lmk04828-clock-design-tool-crash-when-load-program-state-os-is-win7-sp1-64bit

器件型号:LMK04828

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    “National Clock Design Tool”可以加载相应版本生成的.sav 文件,加载旧版本.sav 文件存在一些兼容问题(例如,1.3.4无法在某些设备中加载1.3.3文件),就像您遇到崩溃问题一样。 现在请尝试使用最新 版本1.3.5 。  

    将仿真设置保存到.sav 文件中时、您可以标记版本135。  

    此致、

    肖恩