This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX25311570EVAL:EVM 不会从电源消耗任何电流

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2531, LMX2487E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669268/lmx25311570eval-evm-does-not-draw-any-current-from-power-supply

器件型号:LMX25311570EVAL

我在使用此 EVM 时遇到问题。 由于我没有 USB2ANY 接口将 EVM 连接到 PC、因此我将5V 连接到 CE、将3V 连接到 Vcc、以便让 EVM 自由运行。

(不连接 CLK、DATA、LE 等其他引脚)

但是、EVM 不会从我的电源汲取任何电流。 我是否错过了任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!
    感谢您联系我们。 您的问题将分配给专家、他将尽快回复您。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    我怀疑器件可能已断电。 LMX2531系列器件具有一个芯片使能引脚、如果该引脚为低电平、器件将断电。 下面是我要检查的内容:

    请确保您已连接10MHz 输入基准。
    2.确保检查编程 GUI 上的 CE 引脚并按 Ctrl+L 加载所有寄存器。 您应该消耗大约30mA 的电流
    3.确保电路板上的 CE 引脚为高电平。 这是电阻器 R8和 R9的交叉点。 如果尚未取出 R9并放置 R8、则始终将其拉至高电平。
    4.如果使用 TICSPro 软件、则需要一个转换板。 我在说明中没有提到这一点,但应该是这样。 该转换器板可切换周围的信号(CLK、Data、LE)、以便与 USB2ANY 兼容。 查看 LMX2487E 的这些说明的背面、您将看到一个表格、其中包含适用于 LMX2531的正确跳线放置。 链接如下: www.ti.com/.../snau137a.pdf

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回复!

    我的 EVM 未连接到 PC。 因此、我没有使用任何类型的编程 GUI、只是尝试将其连接到电源并让其自由运行。

    我确实将一个10MHz 参考时钟连接至 OSCin、并将5V 连接至 CE 引脚(连接至 MICROWIRE 引脚)。 我还测量了电压超过2V 的 R8上的电压、因此我认为 CE 引脚是高电平。

    所有跳线均正确放置、C9、C12、C17、C18上的电压为3V。

    我不知道在检查所有部件/器件是否正确连接后发生了什么情况。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    必须对 EVM 进行编程以获得任何有意义的输出。 此器件没有上电复位;如果您不对其进行编程、则必须假设编程位是随机的。 由于有多个软件断电位、如果不对其中一个位进行编程、很有可能处于断电状态。

    对于此电路板、我们以前使用并行端口电缆提供这些器件、但许多计算机没有并行端口。 我以为我们提供 USB2ANY、它适用于 TICSPro 和 USB 端口。 USB2ANY 附带一个转换器板。 您是否获得了 USB2ANY 板?

    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请使用 GUI 和电缆作为 用户指南来控制 EVM 。 如果没有寄存器配置、LMX2531将无法在正常模式下工作。

    在断电模式下、很难检测到7uA。

    如果您的 PC 有一个并行端口、您可以使用 DB25-uWire (包含在 EVK 中)电缆、将其作为用户指南操作。 GUI 是 Codeloader。 这很简单。  

    如果您的 PC 没有并行端口但有 USB 端口、则需要 USB2ANY 盒和接口转换板、请按照上述 Dean 步骤操作它们。 GUI 是 TICS Pro

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    我刚刚收到 USB2ANY。 但是、我没有找到转换器板。
    我假设转换器板将 USB2ANY 的引脚定义转换为 EVM 的定义。
    那么、我也许可以拾取 USB2ANY 输出上的数据、CLK、LE、CE 引脚并将它们连接到 EVM?
    如果可能、您能告诉我应该在 USB2ANY 上选择哪些引脚吗?

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    USB2ANY 定义:LE (PIN2)、DATA (引脚4)、GND (PIN6)、CLK (PIN8)、CE (引脚10)。
    uWIRE 定义:数据(pin4)、CLK (PIN6)、LE (PIN8)、CE (pin10)、GND (pin9)。