This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:转换率约为 LMX2485E

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670404/lmx2485e-the-slew-rate-about-lmx2485e

器件型号:LMX2485E

大家好。

我对 LMX2485E 有疑问。
数据表 P.5.
注(1) 为了获得最佳性能、建议在低于500MHz 的频率下使用至少100V/us 的压摆率。
为了   获得最佳性能、如果频率低于500MHz、建议压摆率至少为100V/us。  
如果压摆率低于100V/us、请告诉我影响是什么?

此致、
好的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    当应用于电路输入时、外部驱动电路需要满足最小压摆率限制、以确保接收器件正常运行。

    具体而言、在这种情况下、低压摆率会导致 LMX2485E PLL 解锁。
    如果您担心输入过多功率、则可以实施射频限制器以防止损坏。

    此致、
    Robert ***