This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610EVM:USB2ANY 编程器引脚编号不匹配和电压电平

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, USB2ANY, LMK04610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669407/lmk04610evm-usb2any-programmer-pin-number-mismatch-and-voltage-level

器件型号:LMK04610EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04610、 USB2ANY、

您好!

系统的时钟树设计计划使用 LMK04610来实现。 板载 Kintex FPGA 将配置 LMK04610。
但为了便于调试、还集成了使用 USB2ANY 对 LMK04610进行编程的选项。

请查看下面的疑问

问题1. 为什么在 USB2ANY 和 LMK04610之间连接电平转换器 CAVC2T45TDCURQ1? 为什么它只在 STATUS1引脚上给出、而不在 STATUS0引脚上给出?


问题2. USB2ANY 连接器中可用信号的电压电平是多少? 请验证以下各项
   引脚1 = SYNC= 1.8V
   引脚2= SCSN= 3.3V
   引脚3= STATUS1= 3.3V
   引脚4 = SDIO = 1.8V
   引脚5= NC
   引脚6 = GND
   引脚7= RESETN= 3.3V
   引脚8 = SCL = 3.3V
   引脚9= CLKIN_SEL = 1.8V
   引脚10= STATUS0= 1.8V

问题3. 来自 USB2ANY 适配器的 FRC-10引脚电缆连接到 LMK04610评估板上的插座 JU1。
  从 USB2ANY (SNAU228上的 J4)的原理图中可以看到'PIN6为外部3.3V'和'pin5为接地'、但与不匹配
  LMK04610 EVM 上 JU1连接器的引脚映射、因为它具有"pin5 as NC"和"PIN6 as the Ground "。
  两个图像都附在此处。
  这会导致"缺少公共接地"和"在 USB2ANY 内稳定3.3V 电源"两个因素。
  但它仍在 EVM 中工作...
  我的观察结果是否正确? 在其他地方我错过了火车?



问题4. 如果我在原理图中采用与'JU1和 CAVC2T45TDCURQ1'相同的 USB2ANY 连接器件、我可以使用 USB2ANY 模块对 LMK04610进行编程、还是需要记住更多内容。

提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak V、您好!
    关于您的问题:
    Q1:EVM 随附的 USB2ANY 盒仅具有3.3V 信号。 状态引脚是1.8V 域的一部分。 USB2ANY 盒内部提供一个4线 SPI、而 LMK04610可提供4线 SPI 或3线 SPI。 因此、我们只需在一个引脚上放置一个电平转换器、即可读回 GUI。

    Q2:USB2ANY 框仅提供3.3V 电平。 分压器位于 EVM 上。 请查看用户指南 www.ti.com/.../snau201a.pdf 的第29页

    Q3:这是两个不同板上的两个不同连接器。 它们不是同一个连接器。 它们组合在一起。

    Q4:如上所述、当您执行此操作时、请注意同时分别重复使用分压器。 您可能需要放置不同的上拉/下拉选项、以便可以在上电时使用引脚功能(例如 OSCout 分压器)。 我还建议为 RESETN 加一个上拉电阻、这样您就可以断开电缆连接而不会干扰器件运行。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您回答我的问题。 现在、我已经了解了有关 LMK04610EVM 的更多信息。

    但仍然很少有人怀疑,请看一下以下问题

    Q1:电平转换器 CAVC2T45TDCURQ1旨在支持将 SPI 配置信息从 LMK04610读回 GUI。
    但电平转换器的方向引脚(DIR)未接地、当电阻(1K)被组装时、"它是悬空的"或"它可以连接到 VCC"。
    在这两种情况下、都不能从端口 B (1.8V 侧)到端口 A (3.3V 侧)进行数据传输。 要读回数据、必须从端口 B 传输到端口 A
    那么回读将如何工作?

    Q2:根据您的建议、我浏览了 EVM 的第29页、找到了用于 SCSN、SCL、STATUS1、STATUS0、SYNC 和 RESETN 的分压器。
    但无法找到信号 SDIO 和 CLOCKIN_SEL 的分压器。 这两个器件的默认开关位置均为2 (U2A 信号)、只有4.7K
    路径中的串联电阻器、因此3.3V 信号直接进入 SDIO 和 CLOCKIN_SEL。请帮助我找出我的观察结果出错的地方?

    问题3. 为了在移除 USB2ANY 电缆后继续系统运行而不受干扰、在的原理图中放置了一个上拉电阻器
    根据您的建议使用 RESETN 引脚。 但建议使用数据表在电源电压上升期间保持接地、
    但是、如果我们保持上拉电阻、则会违反这一要求。 我们是否可以丢弃这些信息并按照上拉电阻进行操作?

    问题4. 是否有任何数字控制/接口引脚具有内部上拉或下拉电阻器?

    问题5. 兼容使用随附于 LMK04610评估板的其他 EVM 的 USB2ANY 适配器。

    再次感谢您的持续支持。

    谢谢、此致
    Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak V、您好!
    不用客气!
    关于您的新问题:
    Q1:正确、DIR 引脚必须看到逻辑低电平、以便传输沿正确的方向发生。 当引脚保持悬空时、它仍然与 GND 有一些弱连接、因此对于我们的 EVM、这可以正常工作。 对于应用、我建议您使用实际的下拉电阻器。
    Q2:我们通过 DIP 开关节省了一些额外的组件:CLKIN_SEL R170 + R146。 与 SDIO R168 + R143类似。
    问题3:很抱歉、不澄清:可以选择设置 EVM 上的上拉电阻。 这意味着、当我有一个敏感的测量并且我想要断开 PC (=USB2ANY)时、我放置跳线来实现上拉。 在应用中、这可能意味着您必须通过 MCU 或连接电容器来控制计时、以延迟信号。 也许您已经有一个提供"电源正常"信号的电源 IC?
    Q4:是的、这些选项存在于 LMK04610引脚内部。 默认情况下、它们处于停用状态、必须手动启用。
    Q5:是的、如果您有来自另一个时钟 EVM 的 USB2ANY、则 LMK04610EVM 可以正常工作。 仅当 TICS Pro 软件需要更新 USB2ANY 的固件时、才可能发生这种情况。 (连接时会自动发生)

    此致、
    Patrick