This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:关于输出格式。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669963/cdcm6208-about-output-format

器件型号:CDCM6208

大家好。

请确认接收器器件内部输入电路和接收器输入要求。
如果我们将 CDCM6208输出连接到此接收器器件输入、HCSLformat 是否正确?  

此致、
好的

e2e.ti.com/.../receiver-device-input-requirment.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、
    对于接收器的单线路摆幅要求、它应该为200mV ~ 800mV。 在 CDCM6208数据表中、相应的规格。 是|VOD|。
    CDCM6208的 LVDS 或 CML 类型更适合此应用。

    但是、CDCM6208的 LVDS、LVPECL、CML 类型都来自 CML 驱动器、因此 VCM 为(VDD_yx_YY - 0.x) V、这接近于 CDCM6208输出 VDD 电源。 因此、请仔细检查接收器的 VCM 要求。

    如果 VCM 不匹配,我们必须使用交流耦合。
    如果接收器具有内部偏置(VCM)、则交流耦合电路将非常简单、只有耦合电容器正常。
    如果接收器没有内部偏置、但仍需要 VCM 输入、则必须在交流电容后通过(几千欧)电阻分压器重建偏置。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn–San

    非常感谢您的快速响应。
    接收器器件具有内部交流耦合和50欧姆电阻、因此请检查随附的文件。
    此格式是否正确?

    此致、
    Shoe2e.ti.com/.../Output-fprmat.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho-San、

    内部交流耦合电容器意味着放大器具有其自偏置。 将 CML 驱动器直流耦合到50欧姆负载接地是不好的。

    因此、如果您选择 LVDS 或 CML 驱动器、请使用外部交流耦合器。

    如果您选择 HCSL 驱动器、请在驱动器侧、直流耦合到接收器上放置串行电阻器(根据振幅要求200~800 mV 调整0~33欧姆、我们可以从15欧姆开始进行调试)。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shawn–San

    感谢您的回答。
    我理解您的答案。

    您的支持对我非常有帮助、非常感谢!

    最好的平地机
    好的