This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:查找 LMX2594EVM 的串行接口板。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594, LMK61E2, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670209/lmx2594evm-looking-for-serial-interface-board-for-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMK61E2USB2ANY

在下图中、LMX2594EVM 似乎需要与左侧的电路板配合使用、我可以在哪里找到左侧电路板的模型?


非常感谢。

 

BR

Kelly

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kelly:

    参考设计电路板不直接销售。 如果您订购 LMX2594、您可能会得到其中一个。

    如果您对参考时钟的功能感兴趣、可订购 LMK61E2 EVM。 您将获得相同的时钟性能、但完全可编程。

    www.ti.com/.../snau188b.pdf


    此致、
    Robert ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    LMX2594可通过 ReferencePro 板(图片左侧的板)或 USB2ANY 板进行编程。

    我们通常将 ReferencePro 板与 TICSPro 板一起发货、但如果您有 USB2ANY 板、这也会起作用。

    这些板是标准板、可与我们的所有 LMX 和 LMK EVM 配合使用。

    ReferencePro 板和 TICSPro 板之间的区别(除了看起来不同)在于、ReferencePro 板可以提供输出信号。  但是、LMX2594附带非板载 XO (Vectron VC-708)、其噪声低于 Reference Pro。   USB2ANY 板是灰色塑料外壳、其灰色 塑料盒上显示 USB2ANY、带有相同的带状电缆。

    此致、
    Dean