This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lmk04610:如果 TICS pro 与数据表不同、地址/值会有所不同

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669893/lmk04610-address-value-different-if-tics-pro-vs-data-sheet

器件型号:LMK04610

我使用 TICS Pro 来获取寄存器值、以便对 LMK04610进行编程。 地址/寄存器字段与预期不同。

一个示例:

 寄存器 0x27 ,应使用0x04进行编程 ,显示为

寄存器 地址/值

39        0x278204

看起来地址被移位8位

寄存器0x27-0x30和0x3B、3D、3E、3F、40   而不是0x3C 也会发生这种情况

这些寄存器中是否有不同的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    请您澄清一下您在哪里可以看到此类值吗?

    我检查了以下内容:

    TICSpro 原始寄存器:

    HexRegisterValues.txt:

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    图片未显示。 您可以再次上传吗?

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当我将所有寄存器转储到一个文件时、也显示了相同的情况。   我使用的是 TICS PRO 版本 1.6.7.0

    e2e.ti.com/.../TICSPRO_2D00_SNAPSHOTOFLMK04610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我刚刚安装了发布的 TICSpro、我看到了正确的寄存器。  我建议从您的计算机中删除 TICSpro 并重新安装它。 如果这不能解决问题、请发送电子邮件至 clock_support@list.ti.com、我们将帮助您找到问题。

    此致

    Puneet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处无帮助。 相同的显示和寄存器转储
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新安装后、我单击"Default configuration"、寄存器看起来正确。
    我已卸载、删除了目录并重新安装,现在仍然正常。