This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3765EVM:TRF3765EVM 是否适合用作 ADC12J4000EVM 和 DAC38RF82EVM 的外部时钟?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, DAC38RF82EVM, TRF3765EVM, TRF3765, DAC38RF82, ADC12J4000, ADC32RF45, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668352/trf3765evm-is-trf3765evm-suitable-to-be-used-as-as-external-clocks-for-adc12j4000evm-and-dac38rf82evm

器件型号:TRF3765EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000EVMDAC38RF82EVMTRF3765DAC38RF82ADC12J4000ADC32RF45LMK04828

大家好、

我们购买了两个 ADC12J4000EVM 板和 一个 DAC38RF82EVM 板。 我想知道 TRF3765EVM 是否适合用作我们拥有的 ADC/DAC 的时钟源。

在我的设计中、 两个 ADC 以3GSPS 的采样率运行、DAC 以3GSPS 的采样率在双通道模式下运行。  

每个 ADC12J4000EVM 需要两个外部时钟输入、即 LMKCLK 和 DEVCLK。  如果我的理解正确、DAC38RF82EVM 还需要外部时钟。 因此、总体而言、转换器需要5个时钟输入。

我们正在考虑购买 TRF3765EVM 作为时钟源、但我不确定这是否是一个好选择。 有人能告诉我 TRF3765EVM 是否满足要求(如信号质量、功率级别)?  

谢谢你。

此致、

Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汤:

    ADC12J4000EVM 电路板上已经有一个 TRF3765器件来提供时钟。 您可以按原样使用该设置、并针对您的情况将合成器重新编程到3GHz。

    DAC38RF82器件具有用于采样时钟的内置 PLL/VCO。 您可以使用频率约为6GHz 的编程器。 内部 PLL/VCO 不支持3GHz。 如果需要、您可以注入3GHz 的外部时钟源。 TRF3765就足够了、尽管其相位噪声性能可能会影响 DAC 输出的频谱性能。 如果降级在您的限制范围内、则不会出现任何问题。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJH、

    非常感谢。

    我没有意识到 ADC12J4000EVM 上已经有 TRF376T、因为我在原理图上没有找到它。

    您说过 DAC38RF82EVM 上的 PLL/VCO 可编程为大约6GHz、这是否意味着 DAC 可在双通道模式下以3GSPS 运行、而无需使用外部时钟?

    如果我想在 FPGA 中处理 ADC 采样数据、然后将其发送到 DAC 输出、则采样率应完全相同、因此不需要重新采样。 如果具有相同频率的时钟由不同的时钟源生成、是否会导致问题?


    此致、
    Tong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    汤:

    DAC38RF82具有内置的 PLL/VCO、用于生成采样时钟;可将其编程为大约6GHz 或9GHz。 还有一个分频为2分频、3分频或4分频的时钟输出。 您可以将内部 DAC PLL/VCO 编程为6GHz、并使用2分频输出将该时钟发送到 ADC12J4000 (在外部时钟模式下)。 这可以使您的时钟保持同步(不一定需要)。 您可以调整内插/抽取以保持输入/输出数据速率不变。

    如果您只需要一个工作平台、请考虑使用 TSW40RF82。 TSW40RF82在同一 EVM 上使用了 DAC38RF82和 ADC32RF45。 您可以对频率为6GHz 的 DAC 和频率为3GHz 的 ADC 进行采样。 有板载时钟选项、可通过单独的合成器或分频的 DAC 时钟输出为 ADC 计时。 该 EVM 可能是用于您的应用的便捷平台。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    非常感谢。

    我们已经有一个 FPGA 板、即 HTG700。 我们有两个 ADC12J4000EVM 板和一个 DAC38RF82EVM。 使用我们的 FPGA 板连接两个 ADC12J4000EVM 和 DAC38RF82EVM。

    我查看 了 DAC38RF82EVM 的原理图、但未了解如何将时钟发送到 ADC12J4000EVM。

    您能告诉我 DAC38RF82EVM 上时钟输出端口的位置吗?

     ADC12J4000EVM 在外部时钟模式下工作时需要两个时钟输入(DEVCLK 和 LMKCLK)、 DAC38RF82EVM 的时钟是否在分离后满足电源要求?  

    我还在尝试了解如何从 ADC12J4000EVM 输出板载时钟。 有可能吗?

    此致、

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tong、

    Russell 没有建议使用其他 FPGA。 他建议使用 TSW40RF80 EVM、该 EVM 在单个电路板上同时包含 ADC32RF45和 DAC38RF82、从而为您所需的设置提供更简单的时钟解决方案。

    CLKTXP (J26)是内部 DAC 时钟的分频输出端口。  

    至于外部模式运行、是的、DAC 时钟将在分离后满足功率要求。 请记住、ADC EVM 上的 LMK 时钟需要是需要分频器的器件时钟频率的一半。

    此外、DAC 只允许将内部时钟除以3或4、而不是2。 因此、您可能需要根据这种限制调整采样时钟。

    ADC12J4000EVM 上没有 ADC 器件时钟的输出端口。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    非常感谢。

    我查看了 ADC12J4000EVM 的用户指南(SLAU551A)、其中指出、如果频率低于3100MHz、两个外部时钟必须相同。

    在第7页上、它说:

    "

    对于3100 MHz 及以下的频率、两个时钟源必须设置为相同的
    值。 对于高于3100 MHz 的频率、用于驱动的时钟源
    LMK04828 (标记为 LMKCLK)必须是用于驱动 ADC12J4000的频率的一半
    采样时钟(标记为 DEVCLK)

    "

    如果 ADC 的采样频率为3GHz、这是否意味着我可以对 LMKCLK 和 DEVCLK 使用相同的时钟?

    此致、

    Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tong、  

    因此、您参考的用户指南是一个版本日期早于我所参考的版本日期的指南、其中都提到了有关 LMK 时钟的两个不同方面。 如果您的用户指南正确、那么您可以在 ADC 采样频率为3GHz 时对 lmkclk 和 devclk 进行采样。 如果这不起作用、请尝试将 LMK 时钟除以2。  

    参考用户指南最新修订版第8页。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    非常感谢。

    我之前阅读的用户指南是旧版本。 我同意新版本中提到的时钟关系是正确的、因为每次我都需要在 ADC12J4000EVM GUI 中手动修改时钟配置。

    此致、
    Tong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RJH、

    请问 ADC12J4000EVM 是否具有时钟输出? 我想知道是否可以将其用作 DAC38RF82EVM 的参考时钟。
    我在 ADC 板上找到了一个名为 EXT_VCO 的 SMA、但在原理图中找不到它。

    此致、
    Tong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tong、  

    ext_VCO 是 SMA、用于板载 TRF3765。 EXT_VCO 使您能够使用 TRF3765功能、例如具有外部 LO 信号的分频器、而不是 TRF 的内部 VCO。 据我所知、ADC 器件时钟没有输出。 请参考以下功能方框图。  

    ADC12J4000 EVM 原理图。 请注意、EXT_VCO 路由到 TRF 器件并用作输入。 不是 ADC 的输出信号。  

    TRF3765

    ADC12J4000

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    非常感谢。

    我刚刚发现我正在阅读一个较旧版本(ADC12J4000EVM-SCH_E3)的电路板原理图、其中不包含 EXT_VCO。

    此致、
    Tong