This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA556:NA556

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: NA556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670105/na556-na556

器件型号:NA556

尊敬的 TI 团队:

我们将 NA556用于我们的一款产品中的非稳态和单稳功能。 我将为 NA556复位引脚提供1.26V 的电压。 根据数据表、复位引脚的电压范围为0.3V 至1.0V。 如果我为复位引脚提供1.26V 的电压、会对 NA556的性能产生什么影响。 这种过压是否会导致 NA556故障/性能下降? 返回由于复位电压的这种变化而导致的预期故障。

此致、

Raja Sekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja、

    当 RESET 引脚为1.26V 时、复位功能将关闭(未激活)。 输出将由触发器和阈值引脚控制。

    数据表中的0.3V 至1V 范围意味着:
    当复位< 0.3V 时、输出被复位至低电平并保持低电平。
    当复位大于1V 时、输出由触发器和阈值控制
    电压<reset <1V, the device could be reset or it might not be reset. 请勿使用此电压范围。

    复位电压参数是复位改变状态的电压。 它是一个器件参数、而不是一个应用范围。
    复位可以是0V 和 VCC 之间的任何电压。 但是、不建议使用0.3V 至1V 电压。