This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826BEVM:外部参考时钟

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670071/lmk04826bevm-external-reference-clock

器件型号:LMK04826BEVM

大家好、团队、

是否可以在 CLKin1上应用不是用户指南中描述的122.88MHz 的外部参考时钟?

EVM 是否需要进行任何硬件更改?

如何禁用板载 VCXO?

要使用外部参考时钟、必须做些什么?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、
    您希望在哪种模式下操作器件?
    任何频率时钟都可以应用于 CLKin1。 如果使用双 PLL 模式、则需要查看输入时钟和板载 VCXO 是否具有整数关系、因为 PLL1是整数 PLL。 对于仅 PLL2模式、输入时钟应应用于 OSCin。 为此、需要对电路板进行返工。
    板载 VCXO 可通过电路板返工禁用(从 VCXO 电源移除0欧姆电阻、请参阅 EVM 用户指南中的原理图)。
    此致
    Puneet