This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:电源配置问题。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/670065/cdci6214-question-of-power-configuration

器件型号:CDCI6214

是否可以如示例所示进行电源配置?

示例)

VDDREF:3.3V

VDDVCO:1.8V

VDDO12:1.8V

VDDO34:1.8V

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred _、
    是的、这种配置是可能的。
    当 VDDREF=3.3V 时、LVCMOS 输入级、I2C 和通用引脚遵循3.3V 电压。 Y0 LVCMOS 旁路由 VDDO34供源、以实现电压转换。

    此致、
    Patrick