This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1212:以太网扩展器

Guru**** 2929420 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L301, LMK00304, CDCLVP1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668897/cdclvp1212-ethernet-expander

器件型号:CDCLVP1212
主题中讨论的其他器件:TS3L301LMK00304

尊敬的:

 我们是否可以 使用 CDCLVP1212 扩展100Mbps 以太网 PHY 信号? 如果没有、是否有任何其他 IC 可满足此要求?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kailyn:

    感谢您的提问。 我们将在星期一回答。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、
    如果它用于100Mbps PHY 信号、而不是时钟、请尝试 TS3L301。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    TS3L301 是开关、不是扇出、如果我们需要扩展 PHY 信号、是否有任何以太网扇出器件?  CDCLVP1212 或 LMK00304呢?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、
    否 时钟缓冲器无法处理100BASE-T 的 MLT-3 (三个级别:+1、0、-1)信号
    您可能需要一个以太网集线器。 尝试从不仅限于 TI 的供应商处找到它。
    谢谢。

    此致、
    肖恩