This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:LVDS 输出特性(RMS 相位抖动)

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669279/cdcm61001-lvds-output-characteristics-rms-phase-jitter

器件型号:CDCM61001

你(们)好

我想知道 LVDS 输出特性的以下规格。
数据表中未介绍这些规格。

RMS 相位抖动(10kHz 至20MHz)典型值。 (数据表中仅描述了最大值)
2. RMS 相位抖动(1.875MHz 至20MHz)典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的联系、LVDS 输出有典型的相位噪声数。 我建议您根据相位噪声数计算 RMS 抖动。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。
    我将尝试计算。