This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS502:27MHz 晶体连接到 XIN 和 XOUT 不振荡

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCS502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669543/cdcs502-27mhz-crystal-connected-to-xin-and-xout-not-oscillating

器件型号:CDCS502

我正在尝试使用 Abraacon ABM11 27MHz 晶体和 TI CDCS502时钟生成芯片来设置一个简单的晶体振荡器电路。

我已将其连接到配置中、该配置将为我提供不带时钟偏移的108MHz 输出。 即、SSC_0和 SSC_1接地、FS 连接到3.3V。  这是一个简单的 x4时钟发生器、采用27MHz 晶体时为108MHz。

在尝试该电路时、CDCS502的输出是不规则的方波模式、在使用示波器进行探测时、我不能从晶体中获得振荡。  我的电路可能有什么不正确的地方?

ABM11:

CDCS502:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CDCS502的输出是否在示波器上具有正确的频率、但波形不正确? 如果是、问题可能是您的示波器通道阻抗与驱动器阻抗不匹配、从而降低了信号完整性。 在测量 CDCS502输出时、请确保您的示波器通道配置为50欧姆而不是 Hi-Z。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cdcs502的输出是一个看起来完全随机的方波、即输出的每个边沿都在随机时间发生。  它的振幅也随机变化。  对我来说、显而易见的开始位置是探测 XIN 和 XOUT 以查看我是否从晶体看到任何东西、但它位于地面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Payne:

    示波器探头等效电容器(例如:10pF)会影响负载电容器、并可以阻止 CDCS502输入端的振荡。
    尝试设置 FS = SSC_SEL 0 = SSC_SEL 1 = 0、在该模式下、来自晶体的信号绕过内部 PLL。

    此致、
    肖恩