This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:在积分相位噪声中显示杂散时可能出现故障

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669522/pllatinumsim-sw-possible-bug-when-showing-spurs-in-integrated-phase-noise

器件型号:PLLATINUMSIM-SW
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我使用 PLLatinumSim 的 v 1.5.2.0来仿真 LMX2594。 当要求 PLLatinum 在积分噪声图中绘制杂散时(使用相位噪声选项卡中"其他积分噪声指标"下的"将杂散添加到积分噪声"复选框)、杂散似乎被错误缩放。 它们以其原始频率的1/1000显示。 例如、在我的示例中、PFD 频率为200MHz。 Spurs 选项卡显示了频率为200MHz、频率为-76.9dBc 时的杂散。 当在集成相位噪声图中绘制此数据时、它会以200kHz 的频率显示。 有趣的是、杂散的工具提示显示错误的200kHz 频率(请参阅下文)。 这让我想到、软件可能忘记乘以1kHz、因为杂散选项卡中的偏移以 kHz 为单位、而相位噪声图以 Hz 为单位。

谢谢、

-Jim

PS、TI 网站上的 LMX2594数据表发生了什么情况? 它们直到昨天才可用、现在它们已经消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    感谢您的反馈。 实际上、相位噪声图上的杂散已减少1000倍、这是正确的。 但是、积分噪声计算是正确的。 我修复了这个问题、它将随 PLLatinum Sim 的下一个版本一同推出。

    至于数据表、我们刚刚发布了一个主要更新、并正在网络上进行更新。 给它大约24小时的时间、并确保将来使用这个较新的版本。

    此致、
    Dean