This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:R51.1、R51.0:PRE/SECBUFGAIN

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/669347/lmk03328-r51-1-r51-0-pre-secbufgain

器件型号:LMK03328

大家好、

客户询问什么是 R51 [1:0]寄存器及其设置方式。

您能否详细解释需要将它们更改为最小值的原因和时间?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawai-San、

    它是输入缓冲器增益带宽设置。  为了获得最佳性能、我们始终将其保持在最大值。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan - San、

    感谢您的评论。 我们将回答客户不要更改此值。

    此致、
    Kawai