This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:如何开发信号发生器的软件

Guru**** 2556880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668510/lmx2595-how-to-develop-sw-for-signal-generator

器件型号:LMX2595

您好!

我将使用 LMX2595开发射频信号发生器。

我需要开发软件、以便能够以1kHz 的分辨率将频率从0.1GHz 更改为10GHz。  

您能否提供参考软件或如何轻松更改频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    我不知道您的输入频率或相位检测器频率、因此我们假设在本示例中它们都是100MHz。

    第一步是选择分数分母。  如果您希望100MHz 相位检测器的步长为1kHz、请设置 PLL_DEN = 100MHz/1kHz = 100000。

    我建议从三阶调制器 mash_order=3开始、但您可以进行实验。

    在这里、我强烈建议您下载我们的 TICSPro 软件。  在此、您只需在框中键入所需的频率、它将向您展示如何配置 outa_MUX、CHDIV、PLL_N、PLL_NUM 和 PFD DLY_SEL。  尽管此软件旨在对 EVM 进行编程、但它不要求您具有 EVM、它会向您显示正在更改的寄存器、您可以在"Registers"选项卡上看到完整的寄存器集。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    感谢你的答复。

    我已经拥有 LMX2595 EVM 并知道如何使用 TICSPro。

    正如您提到的、即使是 TICSPro 也易于使用、我发现 PFD_DLY_SEL 参数需要按频率进行更改。

    此致、

    赵三均

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanghyun、

    关于 PFD_DLY_SEL、TICSPro 会在其关闭时发出警告、如果您将鼠标悬停在上面、则会提供工具提示以指示要将其设置为什么。  但是、它不会自动更改它。

    这基于数据表。  此外、下面是用于此操作的原始 python 代码。

    此致、
    Dean

    #  检查 N 分频器、阶数和 PFD_DLY
       N=PLL_N.iValue
       Order = mash_order.iValue
       nMIN=1
       PFD_DLYNEW = 0
       Fvco=Fvco_FREQ.dValue  
       FpdMax=400
       
       #  验证 PLL_N、PFD_DLY 和 FPD
       如果(order=0):
           FpdMax=400
           如果(Fvco<12500.00001):
               nMIN = 28
               PFD_DLYnew=1
           否则:
               nMIN = 32
               PFD_DLYnew=2
       Elif (订单= 1):
           FpdMax=300
           如果(Fvco<10000.01):
               nMIN = 28
               PFD_DLYnew=1
           Elif (Fvco<12500.00001):
               nMIN = 32
               PFD_DLYnew=2
           否则:
               nMIN = 36
               PFD_DLYNEW = 3.
       Elif (订单==2):
           FpdMax=300
           如果(Fvco<10000.00001):
               nMIN = 32
               PFD_DLYnew=2
           否则:
               nMIN = 36
               PFD_DLYNEW = 3.
       Elif (订单==3):
           FpdMax=300
           如果(Fvco<10000.00001):
               nMIN = 36
               PFD_DLYNEW = 3.
           否则:
               nMIN = 40
               PFD_DLYnew=4
       Elif (订单==4):
           FpdMax=240
           如果(Fvco<10000.00001):
               nMIN = 44
               PFD_DLYnew=5
           否则:
               nMIN = 48
               PFD_DLYnew=6