This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有源 PLL 滤波器类型 A/B 和 PFD 极性

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668871/lmx2594-active-pll-filter-type-a-b-and-pfd-polarity

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2531

在 PLLatinumSIM 中、有三个有源积分器。 其中两个使用常见的反相运算放大器架构。 看起来是这样的、但我看到反相和非反相输入是交换的。 如何工作? 如果在运算放大器输入分配中出现错误、如何使用正 PFD 极性工作? 它必须为负。 在数据表中、我找不到有关 PFD 极性开关的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    感谢您关注 LMX2594。 我们将在星期一回答您的问题。

    此致、
    Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我的 PLL 手册(www.ti.com/.../pll_book)深入讨论了 PLLatinum Sim 有源滤波器使用的概念。

    对于 PLLatinum Sim、A 型和 B 型滤波器中确实存在错误、并且交换了+和-符号。 我将修复此问题、它将在我们下一次将 PLLatinum Sim 更新到网络中。

    A 型和 B 型滤波器均使用负相位检测器极性。 此外、我们所有具有集成 VCO 的器件(LMX2531/41/71/72/81/82/92/94/95)都具有负调谐系数 VCO、因此电荷泵具有负极性。 其中一些器件可选择正极性电荷泵、但无法切换 LMX2594 PFD 极性。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    在具有集成 VCO 的 PLL 中使用静态 PFD 极性是合乎逻辑的。 我的应用使用与 LMX2594的非标准连接来显著提高其相位噪声性能。 为此、我需要在正负 PFD 极性之间切换。 我的设计可能会有点复杂。 这是在实验设置中测得的最大频率除以2时的相位噪声图。

    谢谢、Dean。