This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00105:LMK00105设计评审

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668806/lmk00105-lmk00105-design-review

器件型号:LMK00105

请 查看 LMK00105的设计

总体而言、我需要将40MHz、3V3转换为1V8、下一级需要快速上升时间。

  1. DIG_CLK 由 NB3N551驱动、它们之间有33欧姆的串联电阻器。
  2. 我不使用 OSCIN、OSCOUT、PLS。 建议是否可以让它们打开?

请 建议。

e2e.ti.com/.../LMK00105-CLK_5F00_BUF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、
    您的原理图看起来不错。
    您可以使 OSCIN/OSCOUT 引脚保持断开状态。
    此致
    Puneet