This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AR 眼镜的时钟缓冲器解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1102, CDCLVP1102, CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668600/a-clock-buffer-solution-for-ar-glasses

主题中讨论的其他器件:CDCLVC1102CDCLVP1102CDC3RL02

可以建议 AR 眼镜上24MHz 时钟缓冲器使用的解决方案?

我们希望重新驱动24MHz 摄像头时钟、因为时钟迹线太长:

CPU 24MHz 时钟--> 1.5m 同轴电缆(50欧姆)--> (时钟转接驱动器)  --> 450mm FPC --摄像头板(2英寸 PCB 走线至摄像头模块。)

请帮助您针对 此应用提出解决方案。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供以下信息:

    • 您需要多少份24 MHz 时钟?
    • 来自 CPU 的时钟的格式是什么? (CMOS、LVDS、LVPECL 等)
    • 时钟需要采用何种格式连接到摄像头板?

    在不了解您的要求的情况下、我推荐使用 CDCLVP1102或 CDCLVC1102. 这些器件是否符合您的应用要求?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stacy:

    感谢您查看我们的大型缓冲器产品系列。

    您似乎正在寻找50欧姆的单端驱动器。

    我会查看 CDCLVC1102.

    另一个非常有用的资源是 TI.com 上的参数搜索引擎。 您可以针对用例进行排序、并从中选择多个器件。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stacey:

    如果您关心以下功能、我建议您使用 CDC3RL02:

    • 1或2个输出
      • 1.8V 输出电平(VOH 由内部1.8V LDO 调节)
      • 低附加抖动:0.37ps RMS
      • 自适应输出驱动器、可更大限度地降低 EMI 并控制反射
      • 独立时钟使能引脚

    • 1个单端输入
      • 0.3~1.8Vpp 输入摆幅、交流耦合至引脚
      • 方波或正弦波(可以处理来自同轴电缆的衰减信号)
    • 2.3V 至5.5V 电源范围
      • 低功耗:~10mW (3.3V 电源、24MHz 时钟)
      • 内部 LDO 可实现高电源噪声抑制

    • 最小封装(0.8mm x 1.6mm、DSBGA-8)
    • 低成本-面向移动/手持终端

    此致、
    Alan