This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:低偏斜模式

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/668299/lmk04610-low-skew-mode

器件型号:LMK04610

你好!

如 lmk04610数据表中所述、lmk04610具有低偏斜模式、在该模式下、输出和基准输入之间的相位误差最小、但没有任何有关该误差的数字数据。 您能告诉我此错误的顺序是什么? 它是几十到几百皮秒还是几纳秒? 它随温度的变化有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    低偏斜模式类似于零延迟模式、其中 PLL 反馈来自输出级。 因此、完整的输出时钟树由 PLL 环路补偿。 与正常 PLL 反馈模式相比、此模式下的输入到输出延迟和延迟变化要好得多。 由于此参数不是规范的一部分、因此我们没有数据可供您分享。
    此致
    Puneet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢您的快速响应。

    此致、VIC。