This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:使用 Clk0端口脉冲模式时进行查询。

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1182866/lmk04828bevm-inquiry-while-using-clk0-port-pulse-mode

器件型号:LMK04828BEVM

我使用 evkit 对其进行了配置、如下图所示。

使用 clk0端口设置脉冲模式后、SDclkout 在信号待机状态下输出不需要的信号。

如果 FPGA EVKIT 的 LVDS 信号分离、则可稳定地输出到 SDCLKOUT。

clk0:双极模式
SDCLKOUT:LVDS 输出

此外、当应用连续信号时、它正常运行。

此外、通过将 CLK0更改为 MOS 模式、在等待信号时是正常的。

此时会有什么解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用脉冲发生器模式、您需要将 EVM 输入上的交流耦合替换为直流耦合。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我对直流耦合的应用很好奇。
    例如、LVDS、CML 和 LVPECL 信号的布线方法。

    此致、

    Sungdae。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CLKin0上的直流耦合输入、可以提供 LVDS 格式输入。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal