早上好、
我使用 CLKin0路径从 FPGA 进行外部同步、如下图所示:
我正在尝试确定从 FPGA 生成外部同步的设置和保持限制。 我在单 PLL、0延迟模式下使用 LMK、配置如下:
OCSin: 20MHz ->使用了2个多路复用器
PDF: 40 MHz
VCO0: 2400MHz
FBMux 参考: 600MHz -> 15分频-> 40MHz 进入 PD
CLKout: 600MHz
我希望允许 FPGA 生成所有同步命令、并允许它作为 SYSREF 通过 LMK 器 件传播到我的下游器件、如上所示。 我目前没有使用 SYSREF 时钟 重新为同步计时、我认为这应该是可以的。 我不确定的是、相对于 VCO 频率、我应该对设置和保持预期的结果。 如果能提供这方面的任何帮助,将不胜感激。
对于设置和保持限制、我希望看到与下图类似的内容:
如果我应该重新计时 同步以实现以下功能、我希望获得反馈:
您能否提供一些关于我如何根据配置计算此设置和保持要求的见解? 这是一种有效的方法、还是应该重新为同步计时? 请记住、我使用外部生成的 SYNC 作为下游器件的 SYSREF。
感谢您的支持。
此致、
Aaron