This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:每当我尝试使用 TCI-Pro 软件的程序 CDCI6214EVM 时、就会收到写入错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692511/cdci6214evm-getting-write-errors-whenever-i-try-a-program-cdci6214evm-using-tcis-pro-sw

器件型号:CDCI6214EVM

每当我尝试使用 TCI-Pro SW 对 CDCI6214EVM 进行编程时、我都会收到针对软件当时写入的任何寄存器的"写入寄存器 RX 时出错"消息。  当我指示软件"写入所有寄存器"时、寄存器 R0到 R71会发生这种情况、我将假定所有寄存器都是这样。  这种情况可能发生的原因是什么?  TCI-Pro 仍然检测到电路板、我仍然可以通过 TCI-Pro 切换电路板电源、因此它显然可以成功地与电路板通信。

在观察此问题之前、我确实为 LVCMOS 输入重新配置了评估板电阻器。  我不确定这是不是原因、或者我以前没有注意到错误消息。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、
    您选择了哪个 EEPROM 页面?
    所有出厂的单元在 PAGE 0中都有一个配置、该配置禁用 I2C 接口并启用"独立输出使能功能"。
    当您在 GUI 中启用电源使能信号时、EEPROMSEL 按钮是否显示"高"、REFSEL 按钮是否显示"低"?

    还请确保 DIP 开关和分流器仅将单个 LDO 设置为"启用"。 否则、您必须通过导线选项提供外部5V、并断开到 USB 5V 的分流器。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我研究了这些设置、但没有取得太大的成功。

    对于 EEPROM、"默认配置"下列出了三个选项:

    回退默认值(EEPROM EL=M)
    EEPROM、时钟发生器、PCIe 4x、OEI
    EEPROM、时钟发生器、PCIe 2x、OEI

    无论我选择哪一个、我都会遇到写入错误。

    至于 IC2接口、我注意到当我选择"Scan I2C Bus"时、我会出现"No device found"错误。 我在"用户控制"下找到了对第0页的引用、但我不知道如何启用 I2C 接口。

    虽然我可以在 GUI 中更改 EEPROMSEL 和 REFSEL、但它们都显示为"低电平"。

    我将 DIP 开关设置为用户指南在图2-1中告诉我要将其设置为的值、即移除除 RESETN/SYNC 之外的所有器件上的开关。

    您能更详细地了解如何设置这些选项吗?

    谢谢。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我意识到我刚刚错过了用户指南中的一个步骤。 显然、根据第2.2节、我只需移除电阻器 R157、R173、R174、R188、R190即可使用 TICS Pro 软件。 是这样吗?

    我注意到、与其余两个跳线相关联的类似电阻器 R189和 R172已经不存在、因此所有7个电桥都将断开连接。 再说一次、这是正确的吗?

    用户指南还提到了应将 GPIO 连接为输出、但其中四个跳线是标签 GPIO1 - GPIO4、并且指示我断开图2-1中其余两个 GPIO 电阻器和全部四个 GPIO 跳线的连接。 我不知道在这里有人问我什么。

    最后、您在提到 LDO DIP 开关时谈到的是这一点吗?

    感谢你的帮助。

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好、
    我将向您发送适合您所拥有电路板的较旧版本的用户指南。 您能给我发送一封电子邮件吗  

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我向您发送了一封包含我的电子邮件地址的电子邮件。

    感谢你的帮助。

    Nick