This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1204:正弦波输入

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1204, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/692780/cdclvd1204-sine-wave-input

器件型号:CDCLVD1204
主题中讨论的其他器件: LMX2531

尊敬的团队:

我们是否可以将 CDCLVD1204与来自我们的一个 LMX 器件的正弦波输入(单端- 50 Ω 输入)配合使用?

在这种情况下,您希望性能如何降低?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 您好、
    您是否想到了特定的 LMX 器件或频率?
    当我能够访问我们的 PNA 时、我可以进行示例测量。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您对此的快速响应和支持。

    是否可以为以下一个或多个 LMX 设备检查此项?

    LMX2531LQ1312E/NOPB
    LMX2531LQ1910E/NOPB

    LMX2531LQ2080E/NOPB

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 您好、
    感谢您的告知! 我会告诉您结果!

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    我必须订购 EVM、第一步是使用 R&S SME03进行测量、将6dBm 和10dBm 馈送到 CDCLVD1204。

    这大约是50fs (集成 tp 50MHz 偏移)。

    6DBM 111fs ->122 fs -> 51 fs add。 抖动

    10dBm 96 Fs-->107 Fs->48 Fs ADD。 抖动

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您验证这一点。

    您是否在第二个输入上使用了具有50欧姆端接的单端输入?

    LMX2531输出+3dBm。 在这种情况下、您能否验证附加抖动是否也保持在50fsec 范围内?

    此致、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR 您好、
    没错。 此频率范围的所有平衡-非平衡变压器均在验证设置中使用。 这是单端测量。 我必须等待5052再次释放。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!
    当频率固定时、较低的功耗正弦波意味着较低的压摆率、较低的压摆率输入会产生较高的输出抖动。 因此、附加抖动会更高。

    此致、

    肖恩