This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:Fout=10时的相位本底噪声、100、1k、10k、100k、 1M 和10MHz

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/693615/cdcm6208-phase-noise-floor-in-case-of-fout-10-100-1k-10k-100k-1m-and-10mhz

器件型号:CDCM6208

大家好

如果我们问 CDCM6208、您会介意吗?

介绍了6.17 LVDS (低功耗 CML)输出特性。
如果 Fout=10、100、1k、10k、100k、 1M 和10MHz。

输入冷冻频率是多少?
您能否与我们分享晶体模型?(用于输入自定义相位噪声作为参考、或在 Webench 上输入 VCO/VCXO。)
因为我们将 在 Webench 上使用该模型进行仿真。

此致、

大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、您好!

    感谢您关注 CDCM6208。

    您能否提供有关请求的更多详细信息。

    我们没有所有配置的数据、但我们可能有您要查找的信息。

    这些似乎是您希望知道相位噪声的偏移:10、100、1k、10k、100k、 1M 和10MHz。 所需的输出频率是多少?

    CDCM6208上的 XTAL 振荡器可接受10MHz 至50MHz 的 XTAL。 请参阅第6.11节。

    我知道您正在寻找 XTAL 振荡器模式相位噪声规格。 对于给定的 xtal、我无法在 D/S 中看到这一点。 这应针对您打算使用的 xtal 进行测量。

    此致、Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon San

    非常感谢您的回复。

    我们的解释会使您感到困惑。

    介绍了6.17 LVDS (低功耗 CML)输出特性。

    我们想知道 XTAL 振荡器用于这些特性的量。
    我们想知道您用于这些特性的晶体模型类型。

    我们的客户希望知道每个偏移频率10、100、1k、10k、100k、 1M 和10MHz、使用 Webench。

    条件:XTAL 振荡器 XXMHz -> fout= 122.88MHz

    我知道您正在寻找 XTAL 振荡器模式相位噪声规格。
    对于给定的 xtal、我无法在 D/S 中看到这一点。
    这应针对您打算使用的 xtal 进行测量。
    ->我们要确认一点。 在数据表上、 这些数据(6.17 LVDS (低功耗 CML)输出特性)是测量数据还是仿真数据?  
      在这些情况下、XTAL (XXMHz)用于获得一些特性。
      如果我们的认可不正确、您能给我们一些意见吗?

    我们感谢您的始终帮助。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hirotaka-San:
    webench 中的相位噪声仿真应遵循 EVM GUI 仿真工具。 这使用晶体作为输入。 关于特征条件:这是一个 R&S SMA100馈送到 HP 8133A 脉冲发生器的外部输入、然后连接到 PRI_REF。 提供的频率为30.72MHz。
    仿真工具与使用晶体作为源的客户 EVM 上的典型测量值相关联。 您可以在表6.11的脚注1中找到经过测试的模型。

    此致、
    Patrick